This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050038:评估套件未上电

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992965/tida-050038-eval-kit-not-powering-up

器件型号:TIDA-050038

您好!

我有评估板、但电路板未通电、只有 D4 LED 亮起、其余所有 LED D5和 D1未亮起?

原因可能是什么?如何解决?

谢谢、

Arun Pant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    D4 LED 亮起表示 SoM 正在从基板接收预期的5V 电压。 您能否验证是否已将适当的电源连接器连接到电路板上、以及评估板是否正在从 eMMC 引导( 用户指南的表5)?  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TP 5V0处的电压仅为1.41V、 D4 LED 非常亮、电路板不启动、D5不发光、D1也不开启、使用笔记本电脑时串行 USB 电缆上无数据通信。 无法确定原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    SoM 板和 PMIC 直接由连接到基板的 USB Type-C 输入供电。 如果 SoM 未接收5V 电压、则在将 USB Type-C 连接到 DCDC 转换器(MP8759GD)与 SoM 板之间存在问题。

    最棒的

    Emily