This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:变压器设计和数据表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992177/pmp8740-transformer-design-and-datasheet

器件型号:PMP8740

您好!

请提供 PMP8740的 T4 (主 FB 变压器)的详细数据表。 其他螺纹包含数据表、但这不足以制造变压器。

它不包含层叠、电线尺寸和电线数量等

另请您帮助设计60V 和110V (独立)输出、330V 至400V 输入变压器。 我有 Excel 设计工具、但没有足够的信心自行进行设计。 这将有助于您进行验证。

此致。

Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何使用 TI 规格制造变压器的人、请帮助设计此变压器。

    电源变压器详细信息。

    我需要匝数比如19:2:2或类似的东西。 我不知道次级绕组是每个绕组1圈、还是每个绕组2圈

    19:2 = 19:2:2或19:1:1。

    请确认。 此外、请测量并提供精确的初级和次级以及泄漏电感。

    此外、确认次级中使用的 litz 导线规格。 横截面面积和股尺寸

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我认为这里最优的匝数比对于您的设计而言是10:2:2、但必须进行验证。 在我的设计中、它是19:2:2 (每个次级绕组有两匝)。 实际上、在本例中、最小 Vin 为350V。 如果匝数比为19:2、则最小 Vin 时的峰值 Vout 为350V/9.5 = 36.8V;考虑到最大占空比= 90%、则最大 Vout 为36.8V * 0.9 = 33.12V。 在我的应用中、Vout (max)为32V、因此该比率是可以的。

    在您的情况下、Vout (max)为60V、因此比率应为350V/60V * 0.9 (Dmax)= 5.25。 然后、您可以选择5的比率。

    现在、根据您的输出功率(我的功率为2kW、但您的功率为3.5kW)、您应该设计一个能够提供3.5kW 功率的新变压器。 我不确定您是否可以使用 PQ50-50内核传输3.5KW 的功率...您必须检查它并进行自己的计算。 在 TI、我们不设计变压器、我们出售硅、如您所知。 如果您想设计自己的变压器、我建议访问 Magnetics-Inc 网站并访问"设计"选项卡、然后单击"使用磁性铁氧体磁芯的变压器设计";这是一个很好的设计过程、请参阅:

    https://www.mag-inc.com/Design/Design-Guides/Transformer-Design-with-Magnetics-Ferrite-Cores

    在过去(几年前)、我使用过另一个软件。 该软件功能强大、可针对任何类型的拓扑计算任何变压器的所有可能参数(还可根据需要计算电感器)。 名称是 Power 4-5-6、但您需要购买许可证、请参阅详细信息:

     https://ridleyengineering.com/software-ridley/ridleyworks/ridleyworks-software.html

    但愿这有所帮助。

    此致、

    Roberto