This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:适用于高功率电机电源和再生制动的定制 PMP21529

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992517/pmp21529-custom-pmp21529-for-high-power-motor-power-supply-and-regenerative-braking

器件型号:PMP21529

您好 TI

最近、我使用48V 电池执行具有再生制动功能的3kW BLDC 电机电源项目、然后我找到了 PMP21529。

我想知道 PMP21529是否支持并联电流共享功能、是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP21529专为单节电池充电器而设计、不具有并联电流共享功能。 在 CC 充电模式下为电池充电时、PMP21529使用电流环路以恒定电流为电池充电。

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Bosheng

    感谢您的回复

    它是否能够并行2倍以上的 PMP21529以提供更多电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Hoi、PMP21529不适用于并行操作、它没有电流共享功能。 如果并联2个、由于硬件容差、一个单元可能提供比另一个单元更多的电流。 此外、它专为电池充电器而设计、可能不适用于电机电源。

    此致、

    Bosheng