This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00688:选择&放大器;设置 bq51003的电流限制

Guru**** 2548880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, TIDA-00688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992339/tida-00688-choosing-setting-current-limit-for-bq51003

器件型号:TIDA-00688
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ51003

大家好、我 使用 bq51003无线接收器和 bq25100电池充电器设计了可穿戴设备、我建议参考设计  TIDA-00688。 我需要您关于我必须为 bq51003选择的最大输出电流 以及如何设置它的建议。

我的可穿戴设备具有低电流消耗(在全功率模式下小于5mA)、我将使用容量为80mAh 的电池。 制造商建议使用标准充电方法0.2C、即0.2 x 80mA = 16mA 充电电流、我计算出 bq25100的 ISET 和 PRETERM 电阻器以满足此要求。

假设 bq25100 的电流消耗仅为16-18mA、是否意味 着 bq51003必须提供至少20mA 的电流? 我还必须考虑负载? 例如、如果负载为5mA、 那么 bq51003的总输出电流 必须至少为35mA?

现在、为了设置限流

  Ω bq51003数据表第9.2.12.5节、RFOD 的默认值= 196 μ A (与参考设计相同)、RLIM 的计算公式如下:

RILIM = R1 + RFOD RILIM = KImax / Imax (请参阅数据表第8.3.4节)

这是参考设计 TIDA-00688第5.1节的屏幕截图。 该表显示了相应输出电流 Imax 的各种电阻值、对吧? 如参考设计所示、R1 = 1.3k、对应的最大输出电流为240mA。 使用上面的公式、我无法验证表中的结果。

例如:

如果 Imax = 0.24A、KImax = 262、RFOD = 196Ω Ω

RILIM =  KImax / Imax = 262/0.24 = 1092 Ω

R1 = RILIM - RFOD = 1092 - 196 = 896 Ω(对于 Imax = 0.24A)

我的计算与表不匹配。 请提供建议..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    本例中的 Iout 不是 Imax。  计算是针对 所需的输入限值,其中 Iout 不是最大负载。 对于 Iout = 0.240A、它们使用 RLIM = 314/0.240、输出电阻约为1300欧姆。  

    [引用 userid="404354" URL"~/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992339/tida-00688-choosing-setting-current-limit-for-bq51003 ]假设 bq25100 的电流消耗仅为16-18mA、这意味 着 bq51003必须提供至少20mA 的电流? 我还必须考虑负载? 例如、如果负载为5mA、 则 bq51003的总输出电流 必须至少为35mA?[/QUERP]

    对于 BQ25100、提供的电流将是提供给您的负载和电池的总输出电流。 您将需要补偿负载功率、因此您对35mA 的估算值应满足您的需求。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、感谢您的响应。

    我仍然很困惑... 您能详细介绍一下吗?

    在数据表中、RLIM 有两个公式:

    第一个公式用于让无线 IC 为硬件提供电流限制、而第二个公式用于 使无线 IC  硬件提供最大电流、对吧?

    其中 ILIMIT = 1.2 x IMAX 和 Kilim = 1.2 x KIMAX

    那么、设计人员需要决定无线 IC 是提供最大电流还是限制电流、对吧?

    [引用 userid="423024" URL"~/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992339/tida-00688-choosing-setting-current-limit-for-bq51003/3665449 #3665449"]\n 本例中的 Iout 不是 Imax。  计算是针对 所需的输入限值,其中 Iout 不是最大负载。 对于 Iout = 0.240A、它们使用 RLIM = 314/0.240、输出电阻约为1300欧姆。  [/报价]

    那么、基本而言、Iout 是限制电流? 数据表显示、RLIM 是从 ILIM 引脚到 GND 的总电阻。 在本参考设计中、如果 RLIM = 1300欧姆且 R9 = 196欧姆、则 R4不应为1104欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    是的、计算出的 ILIM 看起来是基于该表中的 IOUT。  

    [引用 userid="404354" URL"~/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/992339/tida-00688-choosing-setting-current-limit-for-bq51003/3665984 #3665984"]

    第一个公式用于让无线 IC 为硬件提供电流限制、而第二个公式用于 使无线 IC  硬件提供最大电流、对吧?

    其中 ILIMIT = 1.2 x IMAX 和 Kilim = 1.2 x KIMAX

    [/报价]

    是的、这是 ILIM 和 Imax 之间的关系。 如果没有设置另一个限制、则无法设计两个单独的限制。

    查看主要系统规格中的无线接收器部分、该器  件的设计最大负载电流约为150mA (1.2 x 150mA = 180mA)。 总接地电阻为1.3k + 196 = 1.496k 时、输入电流限制为200mA。 这很可能是一个设计决策、可以提供一些余量。