This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8787:半桥和准谐振模式

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/990804/pmp8787-half-bridge-and-quasi-resonant-mode

器件型号:PMP8787
主题中讨论的其他器件:UCC28700

该文件提到 该设计 在准谐振模式下可实现高效率、测试结果中是否所有图都使用该模式?

我们需要使输入成为半波整流输入。 设计能否满足这一要求、如果满足要求、需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    UCC28700的运行控制律包括准谐振开关。  本质上、控制器在开关节点上的准谐振环谷值期间接通初级 FET。  器件始终打开谷底、因此测试结果中包含这一点。  数据表中提供了更多有关控制律的信息。

    对于半波整流输入、您将需要在输入上具有更多的电容、以在交流输入电压的1/2个周期之间保持输入电压。  这不会影响 UCC28700电路的设计。

    此致、

    Brian