This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:PMP10215原理图问题

Guru**** 2555740 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991746/pmp10215-pmp10215-schematic-issue

器件型号:PMP10215

您好、先生、

我正在组装 PMP10215 Rev D 评估板、但遇到了问题。

PCB 设计只有56个电容器、但原理图中有57个。 原理图显示 C100位于 Q9附近、

但是、PCB 设计的 C10接近 Q9。 该电容器是否应为 C100?

原理图显示 C10位于 Q5旁边、但它不会出现在 PCB 上。

此外、PCB 布局没有 C100的封装尺寸。 请您为我澄清一下。 PCB 制造商非常昂贵、我们不想再制造!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中描述了参考指示符("参考设计") 电路板上添加了大于99的内容。 这意味着 C100不在电路板上、必须实际添加。 将 C10正确放置在靠近 Q9的位置、但放置在不同的网络上。

    因此、当您的电路板准备就绪时、请在 Q9的集电极和本地接地之间添加 C100电容器、物理上靠近 Q9。

    我希望这可以解释这个问题。 如果没有、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的回复。

    很抱歉、我有点困惑。

    原理图显示 C100必须靠近 Q9放置、但 PCB 布局的 C10紧邻 Q9。

    我想您说的是、我应该将 C100放置在 PCB 上的"c10"位置。

    但是、C10会出现什么情况? 原理图显示 C10位于 Q5旁边。

    PCB 的任何地方都没有 C10! 没有可用的封装。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我在下面附加了 Q9-Q10-U2的布局部分、显示 C10接近 Q9。

    我希望你们有同样的版本:在网上、你们应该有版本 D 中的原理图、版本 B 中的电路板布局、是这样吗?

    然后、根据我在原理图上所写的内容、  必须添加一个新的1000pF 陶瓷电容器(名为 C100、因为实际 PCB 上不存在该电容器)(原理图中对此进行了说明、并添加了以下句子:"参考 设计 电路板上已添加大于99的内容")。

    总之、请勿移除 C10并根据装配详细信息和 BOM 填充、然后添加额外的电容器 C100、并将其连接到 Q9的集电极和本地接地(靠近 Q9)之间。

    此致、

    Roberto