This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以向 PCB 热量计算器添加其他产品?

Guru**** 2831335 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991641/can-additional-products-be-added-to-the-pcb-thermal-calculator

主题中讨论的其他器件:OPA564OPA551

您好!

我们收到了对精密放大器 e2e 论坛 的请求、要求 将 OPA551FA (DDPAK)封装添加到 PCB 热量计算器中。 在我们收到有关该在线工具的问题之前、我不熟悉该工具。 我已经查看了与计算器关联的应用报告、但这没有回答他们关于添加 模型的问题。 当我检查计算器时、它显示 它仅支持 我们的 PRAMPS 功率运算放大器之一 OPA564。

https://www.ti.com/lit/an/slua566a/slua566a.pdf

应用报告始于2010年、并于2019年更新。 热量计算器是否被视为有效、在哪里可以添加其他产品或被视为过时? 如果它处于活动状态、则客户请求添加 OPA551FA。

顺便说一下 、"创建新线程"中的器件型号输入点未列出 OPA551、并且不允许我输入它。 因此、我被迫选择"我没有器件型号"选项、这当然不是真的。

谢谢您、Thomas

精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    PCB 散热工具是一种有源工具。 我们可以在工具中添加更多受支持的产品-前提是我们有必要的数据来使用工具中的热模型计算温度曲线。 如上述应用手册详细信息所示、该工具主要用于所有"中等功率"组件、它们具有直接散热路径(通过外露散热焊盘/过孔)、可连接到单个 PCB 导热平面以进行散热。 我认为  OPA551FA 属于此类产品、 因此可以由该工具提供支持。

    我将向您发送一封电子邮件、其中包含向工具添加新产品所需的流程/数据。 BU 应用程序+包装团队将负责创建/共享所需的数据。 我可以帮助更新该工具。

    对于 e2e 论坛相关问题(OPA551未列出)-如果您继续面临此问题,请考虑启动一个新主题,该主题可分配给 e2e 平台支持团队以解决。

    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件跟进以解决问题。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具/ TI.com