This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:PP5V 和 VIN 3V3

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01, TIDA-050047, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991184/tida-050047-pp5v-and-vin-3v3

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他部件:BQ25672BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01TPS25750

大家好、

我的客户希望使用 tps25750d 和 bq25672 (或 bq25792)设计 USB-PD 系统。

该配置靠近 USB-PD-CHG-EVM-01 (www.ti.com.cn/.../USB-PD-CHG-EVM-01)。
但在 TIDA-050047中、可以说对于仅灌电流应用、可以省略5V 和3.3V 电源轨。(第7页)

在这种情况下、我们可以将 PP5V 和 VIN 3V3引脚悬空吗?

此外、它是 USB 的纯灌电流、如果我们不连接 USB 并使用电池供电、是否需要 pp55v 和 VIN 3V3?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS25750将配置为仅接收器件、则是的、您不需要 PP5V 或 VIN_3V3。 您可以将其保持浮动、这应该是可以的。 如果您使用的是电池、并且想要为 TPS25750D 供电、那么是的、您可以为 VIN_3V3供电、但仍然没有必要。 仅当您要为另一个器件供电或提供 VCONN 支持时、才需要 PP5V。

    通常、在仅灌电流应用中、PD 控制  器将通过 VBUS 从 Type-C 电缆另一端的端口合作伙伴器件接收电源、从而在电池电量耗尽模式下加电、然后从闪存 IC 获取补丁配置。

    谢谢、

    哈里