This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:我正在寻找适合负载开关应用的 MOSFET。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17581Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991284/tida-01599-i-am-looking-for-a-suitable-mosfet-for-the-load-switch-application

主题中讨论的其他器件:CSD17581Q3A

尊敬的先生:

我正在寻找适合负载开关应用的 MOSFET。 工作电压:12V。 工作电流:15A。 目前、我使用的是 psmn4r8-100bse、它运行良好、但被高估了。

此致

Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我们没有能够处理12V 和15A 的集成器件。 我想您可能必须使用某种驱动器+外部 FET 组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您关注 TI FET。您当前使用的器件是100V、4.8m Ω FET。 对于此应用、我建议使用25V 或30V FET。 对于大约相同的导通电阻、我们有 CSD17581Q3A。 这是一款30V 器件、VGS = 4.5V 时的最大导通电阻为4.7m Ω。

    我们有 一个负载开关 FET 选择工具 、您可以使用它来比较不同的 FET 的功率损耗、封装和成本。 我用它来提出这项建议。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用