This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22343:PMP22343

Guru**** 2881100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22343, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1161232/pmp22343-pmp22343

器件型号:PMP22343
主题中讨论的其他器件: TPS54560

e2e.ti.com/.../5Vto40V.dsn

大家好、Ive 在 PSpice 中进行了相同的仿真、但仿真结果并不完美。 请您验证是否相同并返回。

附加文件以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我无法打开/查看此文件、您能否发布原理图的屏幕截图?

    您能描述一下仿真结果中遇到的问题吗?

    PMP22343基于一个反相降压/升压转换器、此转换器具有一个额外的辅助绕组来生成一个正输出电压。 我建议先让降压/升压部分进行仿真、然后再添加辅助绕组。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否共享 PMP22343的 PSpice 模型来仿真和检查响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pspice12.zip

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    打开此文件时遇到问题、但是如果不运行此文件、我可以帮助调试此问题。

    您能否提供有关您遇到的问题的更多信息? 是否在启动期间发生? 是在稳态运行期间吗? 两个输出的负载是多少?

    请添加您所看到问题的屏幕截图和原理图、以便我更好地了解所发生的情况。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面添加了项目和输出的屏幕截图

    当输入电压为5V 时、输出电压 V (-40V)始终为零  

    随附了基于所用主题的原理图以供参考  

    e2e.ti.com/.../5Vto40V.pdf

    请支持如何模拟相同的精确结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    在您的仿真中、开关频率似乎关闭了、至少关闭了十倍频。 您可以尝试运行该开环吗?

    您的原理图看起来不错、我将查看 TPS54560的瞬态模型、以了解频率为何看起来关闭。

    谢谢、

    John