This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:参考设计出错?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1161061/tida-00317-error-in-reference-design

器件型号:TIDA-00317
主题中讨论的其他器件: FDC1004

我认为 TIDA-00317参考设计中存在错误、导致环境参考电极(RE)输出无效数据。

该设计为每个电极使用异相(OOP)基准。 CIN1和 CIN2使用 OOP 基准 SHLD2、CIN3和 CIN4使用 OOP 基准 SHLD1。 当需要同相屏蔽时、SHLD1和 SHLD2交换。

CIN1 (电平)和 CIN2 (RL)与 SHLD2正确配对作为其基准、但 CIN3 (RE)与 RL (SHLD2)共享基准、这是不正确的。 这意味着 RL 是指同相屏蔽的、因此两个电极之间的电容应该很小-电容的任何变化实际上都将由导联线迹的自电容决定、 随着该迹线在传感器的整个长度上运行、该值随液位的变化而变化。

TI 的某个人能否指出我的误解或确认 TIDA-00317存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4534030、

    感谢您在论坛上发帖! 请允许我们审核您的帖子、我们将在明天提供反馈。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    FDC1004护罩分别与差分测量的 A 部分和 B 部分配对。 当您针对异相技术测量 CH1-CH4时、SHIELD1与 CH1同相、SHIELD2与 CH4同相。 这适用于 CH3测量以及差分测量的 CHB 仍设置为 CH4。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第8.3.1节:  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您澄清了我对这一问题的深思。