This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:CAN 中继器问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1161966/tida-01487-can-repeater-problem

器件型号:TIDA-01487

尊敬的 TI:

我正在尝试了解有关 TIDA-01487的设计

有一些问题:

延迟时间210ns 与"较高的 CAN 数据速率为2Mbps"之间的关系是什么?

如果我的数据速率 仅为1Mbps,最佳延迟时间是?

我的电路测试在 TX1/RX1/TX2/RX2上有一些尖峰、但添加的滤波器电容器很容易导致总线很重。  

我如何理解这个问题、它还涉及  CAN 数据速率?

谢谢

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    感谢您使用此参考设计。

    来回答您的问题。

    引用 TI 设计指南:"延迟线单元具有 CAN 总线线路转换的非对称延迟。 该单元从显性状态到电阻状态的延迟仅为210ns、从电阻状态到显性状态的延迟不为延迟。 需要210ns 的非对称延迟来支持2Mbps 的更高 CAN 数据速率。"

    为了更清楚地说明这一点、下面是210ns 延迟图。

    2. 我不理解您的问题/疑虑。 请解释您看到的问题类型。

    谢谢、此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    RX 信号尖峰超过6.5V 波形、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    感谢您分享屏幕截图。

    根据可用的说明、我无法真正评论为什么您在 RX 线路上看到尖峰。

    这是不是由示波器探头的 GND 连接不当造成的? 我认为这与 TIDA-01487无关、但它是由测量不当或电路实现中的其他因素导致的、您需要进一步研究。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的帮助!