尊敬的 TI:
我正在尝试了解有关 TIDA-01487的设计
有一些问题:
延迟时间210ns 与"较高的 CAN 数据速率为2Mbps"之间的关系是什么?
如果我的数据速率 仅为1Mbps,最佳延迟时间是?
我的电路测试在 TX1/RX1/TX2/RX2上有一些尖峰、但添加的滤波器电容器很容易导致总线很重。
我如何理解这个问题、它还涉及 CAN 数据速率?
谢谢
JJ.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我正在尝试了解有关 TIDA-01487的设计
有一些问题:
延迟时间210ns 与"较高的 CAN 数据速率为2Mbps"之间的关系是什么?
如果我的数据速率 仅为1Mbps,最佳延迟时间是?
我的电路测试在 TX1/RX1/TX2/RX2上有一些尖峰、但添加的滤波器电容器很容易导致总线很重。
我如何理解这个问题、它还涉及 CAN 数据速率?
谢谢
JJ.
JJ、您好!
感谢您使用此参考设计。
来回答您的问题。
引用 TI 设计指南:"延迟线单元具有 CAN 总线线路转换的非对称延迟。 该单元从显性状态到电阻状态的延迟仅为210ns、从电阻状态到显性状态的延迟不为延迟。 需要210ns 的非对称延迟来支持2Mbps 的更高 CAN 数据速率。"
为了更清楚地说明这一点、下面是210ns 延迟图。
2. 我不理解您的问题/疑虑。 请解释您看到的问题类型。
谢谢、此致、
Thomas