This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:关于电池平衡最小值 BQ78350-R1

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1162388/tida-00792-about-cell-balance-min-bq78350-r1

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350-R1

我们使用 TIDA-00792参考设计。 我们使用的电池规格值是20mV 的电池平衡最大值。

(电池)最大 值 V -(电池)最小值 V <20mV

我是说、电池平衡起始规格值小于20mV。 电芯平衡最小值为20mV 是否会对 TIDA-00792参考设计产生副作用

AFE:BQ76930

测量仪表: BQ78350-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umit、

    该设置看起来不错。 此参数的默认值为40mV、但20mV 正常、不应产生任何负面影响。

    此致、

    Matt