This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 仿真错误:忽略此部分、第1部分中没有数据值

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1160758/pspice-for-ti-simulation-error-there-are-no-data-values-in-section-number-1-ignoring-this-section

主题中讨论的其他器件:OPA452

请尝试访问 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/995335/pspice-for-ti-simulation-error-there-are-no-data-values-in-section-number-1-ignoring-this-section

将 GMIN 设置为1E-10并将限制设置为1E12

仍然显示 忽略此部分的第1节中没有数据值

请帮助

感谢 Youe2e.ti.com/.../OPA452.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    请给我一些时间来看看您的设计。 我将告诉您我的调查结果。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    我通过以下步骤解决了您设计的收敛问题:

    1.为您的设计编辑仿真配置文件

    2.选择 Options -> Analog Simulation -> Auto Converge

    3.选中 AutoConverge 复选框。 它将自动检查所有其他设置以进行自动收敛

    4.单击确定并重新运行仿真

    请告诉我这是否可行、如果您有任何疑问、请告知我。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用自动融合来竞争仿真事件?

     PSPICE 更新时如何自动更新原理图模型?

    P SPICE 将自动更新自己?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    另请将限制重置回0。 您将需要重新运行整个仿真以更新数据。 这是一个缓慢的仿真时间、因此请耐心等待。 如果您想查看加速仿真的选项、请告诉我。

    谢谢、

    Jackie