This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21999:CLLC 设计咨询

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1162612/pmp21999-cllc-design-consult

器件型号:PMP21999

大家好、

客户正在咨询 CLLC 是否可以实现 VIN=20~60V/VOUT=300V/PoUT=2.5KW 双向直流/直流应用?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这是可行的、但是任何 LLC 推导的拓扑都具有较大的峰值与 RMS 电流比。 当输入端为20V 时、2.5kW 下产生的 RMS 电流将会很大。 这些大电流将使管理损耗变得困难。  

    除了使用的确切拓扑外、还将是多个因素的函数

    VIN/Vout 范围。

    2.双向所需的功率流

    3.尺寸限制。

    效率要求。

    5.热解决方案。

    需要分析所有这些因素以确定最佳拓扑。 我建议探讨一下 CLLC、DAB 和相移全桥的优点。 我觉得由于纹波电流较低、PSFB 可能会更好。 但如果不进行设计、我无法确定。