This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11155:C5的额定电流

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/876303/pmp11155-current-rating-of-c5

器件型号:PMP11155

您好!

对于 C5、我选择了 SMD 替代器件、但它在100kHz 时可以承载1.19A 的纹波电流。 这足够了、或者所用 C5额定纹波电流大约2A 是否必须充满?

谢谢、

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    您选择的器件的纹波电流应该很小、因为采用两级滤波器、C5中的纹波电流会大大降低。 大多数 RMS 电流流入陶瓷电容器。  我会小心 ESR、因为 ESR 会导致更高的纹波电压。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。

    有一些 C13、L2和 T1的替代产品、但由于我是该领域的初学者、我想问您是否认为这些替代产品合适。

    -对于 PGND 和 GND 之间的电容器 C13、可以使用 SMD 替代它"GA355DR7GC222KY02L"、该电容器可承受高达250V 的交流和直流电压。  

    - L2也具有此替换 SSRH7HS-M20013 1.3mH、2A、250Vdc

    -我想知道为什么系统没有连接物理接地来提供共模电流?

    谢谢你。

    此致、

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    C13可桥接隔离边界、并且需要符合安全等级。  您需要检查应用的隔离要求、以确保选择了安全等级适当的电容器。  通常、这将具有 Y1或 Y2等级。  有一些 SMD 安全等级的 Y 电容器、如 D1E3EA152M86RAH01

    可以更换 L2、但会影响 EMI。  您需要对其进行测试以验证 EMI 性能。

    您可以添加接地连接、它不会影响运行性能。  但是、它会影响 EMI、因此可能需要对 EMI 滤波器进行进一步调整。   

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 这非常有帮助。