This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:来自负载侧的 SW 节点电压

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, PMP10081, PMP30168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875601/pmp7282-sw-node-voltage-from-load-side

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116PMP10081PMP30168

您好、先生、

在电路中使用 D2二极管的实际用途是什么?它仅用于提高效率还是有其他用途?

LM5116控制器是否会以正常方式启动运行、如果已经连接了负载侧12V 电池、则 SW 节点上会出现此12V 电压。?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    该设计在不使用 D2的情况下可以正常工作。

    对于预偏置输出、您必须确保该设计在真正的二极管仿真中工作、
    否则、同步整流器可能会因电池短路而出现故障。

    (如果您将降压转换器与12V 电池并联(充电器?) 您需要申请
    用于应用 CV/CV 充电的附加电流环路。 电流环路和电压环路
    需要在反馈输入端进行二极管 ORing。 电流环路需要更高的环路带宽作为电压环路。)

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    如果输出端提供任何12V 预偏置电源、则 LM5116的参考设计不会生成任何 PWM。

    正如您提到的、二极管仿真模式在这种情况下确实能提供帮助吗?

    此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    由于输出被预偏置、控制器一定不能产生脉冲;
    如果蓄电池电压低于输出电压、请检查两端的电压
    电流感应电阻器。 CS 可能会跳闸、电池阻抗较低。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    你好。

    我将 PMP7282用于电池充电应用。

    我们需要电池充电应用的 cc 控制支持。

    您能否共享用于 cc 电池充电控制的链路或控制电路环路?

    谢谢主席先生。

    此致

    KHAGESH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khagesh、

    要继续进行 CC/CV 充电、您需要一个电压环路和一个电流环路;
    您需要实施感应电阻器来测量输出电流、再添加一个感应电阻器
    误差信号放大 器和通过去或、您可以在 FB 合并电压环路和电流环路。
    请注意、您的负载是无功的:
    1) 1)纯二极管仿真或低侧 FET 将被销毁
    2) 2)电流环路需要更大的环路带宽作为电压环路

    只要您不实施任何涓流充电或去硫化、仅限 CC/CV、
    环路带宽可能较低、充电几乎是一个静态过程、而不是动态过程
    所需的性能。

    PMP10081显示了一个 CC/CV 充电、电流放大器上部的简单示例
    电压放大器右下角。

    在高电流情况下、检测电阻器上的损耗可能会过大;隔离式放大器
    将在此处提供帮助;PMP30168在第2页显示了电流监控器;此设计已经完成
    对于13V8充电器;uProc 使用电流信息通过注入来调整反馈分压器
    流出 DAC 的电流-这是另一种实现 CC/CV 的方法。

    很抱歉、我们无法提供任何进一步 的工程支持、此致、Bernd