This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:HTML 版本的时钟 Webench

Guru**** 2753545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318, LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875859/webench-tools-clock-webench-with-html-version

主题中讨论的其他器件:LMK03318CLOCKDESIGNOLLMK03328LMK05028LMK05318

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

如果我们问时钟 Webench HTML 版本、您会介意吗?
我们无法在 Web 上找到它。
您能告诉我们它的网址吗?

因为、具有基于闪存的设计工具的时钟 Webench 将会停产。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Hirotaka Matsumoto、

    是-基于闪存 的 WEBENCHRegistered时钟架构 即将停产,将于1月31日起不再提供。 我们没有它的替代/HTML 版本。

    请浏览以下 e2e 帖子以了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/857843

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth San

    感谢你的答复。

    我们没有它的替代/HTML 版本。
    ->如果我们尝试检查环路滤波器设置的相位裕度和相位噪声仿真, 您是否有 任何仿真工具替代 它?
       我们可能会在支持方面遇到困难。

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto、

    您可以使用离线环路滤波器仿真器 http://www.ti.com/tool/CLOCKDESIGNTOOL

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred San

    感谢你的答复。

    如果我们使用 LMK03328或 LMK03318进行仿真、是否可以使用 CLOCKDESIGNOL 进行仿真?
    然后、我们使用 Webench 选择最佳时钟器件、从而选择 输入 频率和输出频率。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    我在 CLOCKDESIGNOL 中找不到器件 LMK03328和 LML03318。

    我会将此 E2E 转发给该工具的架构师、以便为您找到解决方案。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred San

    非常感谢您的合作。

    我在 CLOCKDESIGNOL 中找不到器件 LMK03328和 LML03318。
    我会将此 E2E 转发给该工具的架构师、以便为您找到解决方案。
    ->其他新设备与 LMK05028和 LMK05318相同。
      那么、您是否可以包括其他新器件?

    然后、Webench 时钟架构的功能显示了输入 频率和输出频率输入的推荐器件。
    您是否有任何工具可替代此功能?  



    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    遗憾的是、我们没有时钟树综合和 TI 时钟器件建议的替代产品。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred San

    感谢你的答复。
    好的、我们已经了解了您的情况。
    您是否有计划使用  该工具来 展示时钟树综合的替代产品以及 TI 时钟器件建议?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred San

    我们假设您的工作非常繁忙、但是如果您有一些更新、您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    我们在不久的将来没有支持时钟树综合函数的计划。

    我会将您的反馈/请求添加到我们的工具积压工作中。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred San

    非常感谢您的回复。

    好的、我们期待您的合作。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔费德·桑

    感谢您的合作!
    您能否告诉我们时钟设计工具何时适用于 LMK03328或其他新器件?
    因此、我们想知道时间表。
    作为此问题的背景、有些客户问我该工具、而不是 Webench。

    此致、

    大田松本