This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 配置 LMK04610 IC 的配置设置是什么。

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872015/what-is-the-configuration-setting-in-tics-pro-to-configure-lmk04610-ic

主题中讨论的其他器件:LMK04610USB2ANY

您好!

我正在尝试使用专业技术配置 LMK04610、但无法配置、PLL2的输出(即 clkout1...10)我无法在输出端口获得。 OSCin 无法使用、因为我的定制板中没有 IC、我们只能使用 CLKin1、没有 oscin 是否可以 clkin1。

1)。 CLLin1我从函数发生器从外部馈送、还告诉我必须从函数发生器和其他所需设置馈送输入频率的量。

2)。 我将使用 USB2ANY 从 TICS PRO 连接我的定制板、并使用 SPI 串行协议。

请告诉我从 TICS PRO 配置 LMK04610 IC 所需的设置。

谢谢、此致、

Shyamu Jha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jha

    在 TICS Pro 中、请首先设置运行模式以选择参考为 CLKinx 的 PLL2单环路 PLL2

    然后在 PLL2页面上配置 R 和 N 分频器以及输出通道控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keese

    感谢您的回复、

    我已经尝试过你所说的任何配置、但我无法获得 PLL2输出(我不需要 OSCout)、CLKin1我从函数发生器外部提供、即30.72Mhz 是正确还是不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyamu、您好!

    1. 使用默认配置为 TICS Pro 加载、以确保已知良好状态。 (顶部菜单栏、"Default Configuration")
    2. 从"Operating Modes"页面中、选择一个"Single Loop PLL2"选项、其中 Ref=CLKINx
    3. 在 PLL2页面中、将第二个框(CLKIN_FREQ)设置为所需的输入频率(例如30.72MHz)、并根据需要配置其余的 PLL 和输出设置
    4. 通过将 RESETN 线路切换为低电平来执行硬件复位。
    5. 复位后、写入所有寄存器
    6. 在"General"页面的"Device Operation"菜单中、按"Device Start"按钮。

    如果这不起作用、请尝试省略步骤2/3、将函数发生器更改为122.88MHz、并确认 PLL 完全可以锁定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、您的操作过程正常。

    它正在工作、实际上问题是在复位。 现在、我正在从 usb2进行硬件引脚复位、以前任何适配器的复位都不能正常进行。

    我还有一个疑问、实际上我从函数发生器提供30.72Mhz、我在 CLKout1上获得122.88Mhz、我遵循了您的过程 Derek、我希望输出中具有不同的频率、例如983.04Mhz、我尝试过、但我无法做到。

    您能为此提供寄存器配置文件吗?您能告诉我在输出中获取不同频率的分步过程吗?

    再次感谢 Derek。

    谢谢、此致、

    Shyamu Jha