This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:铅酸、磷酸铁锂电池和锂离子电池的充电曲线

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, CSD19533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874200/tida-010042-charging-profile-for-lead-acid-lifepo4-and-li-ion-batteries

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: CSD19533KCS

您好!

使用 MPPT TIDA-010042、我们可以为不同类型的电池充电。如果需要更改硬件或固件、请向我提出建议。

研究表明、锂离子电池不支持涓流充电、不 能接受过充。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    该设计目前具有 CC-CV 电池充电曲线、可与锂电池化学物质良好配合使用。 您可能需要根据您使用的实际电池对电压和充电电流进行更精细的调节。 无需进行硬件更改。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    在 TIDA-010042中、我们将 Q6、Q7、Q8和 Q9的 MOSFET 器件更改为 CSD19533KCS、以将负载电流增加到40A。 连同这些更改了

    电感器 L6、L7部件至 SER2915H-332它的额定电流高达60A、

    通过更改固件,我们达到了30A 负载电流,超过此限制输出电流会降至10A @此负载点电池板电流为10A,电池电流为20A。

    是否需要更改开关频率以达到40A 电流?是否有人测试了40A 负载电流?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    针对40A 电流修改电路没有问题。 但是、必须针对该电流对软件进行调优。 请检查软件中设置的电流限制。 我想在30A 以上时、软件中的一些保护设置会被触发。

    此致、

    Salil