This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1312:可以下载已导出的 CAD 数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875835/webench-tools-ldc1312-can-t-download-exported-cad-data

器件型号:LDC1312

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、Alfred、

   我们对油液设计师工具也有同样的问题。

去年9月、当我们使用线圈设计  器时、单击"Export"按钮后、会显示"Download"按钮、并且可以下载 Altium 数据。

但是、即使我们现在执行"导出设计"、 单击"导出"按钮后 、"下载"按钮也不会显示、我们无法再下载 Altium 数据。

我们现在执行"导出设计"。

如果我们单击"Export"按钮、 则不会显示"Download"按钮、并且没有任何变化。

请告诉我们这种情况的原因。

此致。

Taka Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka Ishii:

    我们能够重复您报告的问题。 我们向 SW 团队报告了这一点。

    我们会随时向您发布、并在修复可用时告知您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的快速回复!

    我正在等待您的回答。

    此致、

    Taka Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takaaki San、

    我想通知大家、我们仍在积极地将导出功能重新投入使用。

    一旦修复、您就可以随时发布。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takaaki San、

    我想通知您、线圈设计器导出功能已重新上线。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    我 确认此问题已得到解决。

    谢谢!

    此致。

    Taka Ishii