This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PoC 的最佳评估套件

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875659/best-evaluation-kit-with-poc

您好!

我正在尝试为可能是仅 Rx SPI 从设备的单元开发 POC、该设备可以处理以20MHz 频率发送数据的主设备。

这些数据帧反过来应通过 TCP 发送到网络服务器。集成 SD 卡虽然不是强制性的、但效果很好。

很显然、我需要一个具有快速 Cortex、集成 NIC 和大量用于缓冲的 RAM 的评估套件。

请 您向我指出一个可以执行这些任务的电路板吗?

谢谢、

Eitan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan 您好!

     请提供接口类型和设计规格的附加信息。  PoC 有许多实现方案、因此请提供更多有关与之结合使用的详细信息。  

    有一些参考设计可能对您有所帮助( http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=poc#q=poc&t=everything&linkId=1  )。  例如:   

    TIDA-01323 激活 具有四路4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

    TIDA-01130 激活 采用 MIPI CSI-2视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车200万像素摄像头模块参考设计

     此外、还有 E2E 文章涉及 PoC:  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/862968 和  https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/836526 。  

     期待您的回复。

    ~Leonard   

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    概念验证:)

    我正在寻找一款具有 NIC 且能够20Mhz 频率下可靠地处理从模式下 SPI 的评估套件(我测试过的大多数电路板无法处理此问题)。

    Eitan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan、您好!  

     感谢您的澄清、我仍然需要更多信息。  NIC 要求(网络接口卡,正确?) 您必须连接哪些协议/总线?  PCIe?  以太网?  我假设该卡上有一个处理器、因此也请提供一些基本要求。  整个系统的方框图将非常有用。  

    谢谢、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    ‘S实现这一“PI 监听器”,我想 使用 Cortex M 吗? 运行瘦 RTOS (FreeRTOS 或 TI RTOS)的装置。

    SPI 从站配置为使用 DMA,专用任务将通过 DNA 中断管理从主站到达的数据,可能使用双缓冲逻辑。

    第二个任务将初始化网络接口(Lwip ?)  ,不知道接口类型,它应该支持100Mbit。 它应在 q 上挂起,一旦接收到 SPI 缓冲区,它将被中继到网络。

    现在、

    我最初测试过几个 SBC,但 Linux 和 SPI,特别是 从站是一个不好的组合。  ST 工作人员提供的其他评估套件、由于 问题导致许多帧丢失。 及其 SPI 机器的硬件实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eitan、

    如果您不限制内核为 Cortex-M,则 TI C66x 具有高达66 MHz 的 SPI,但没有 SD 卡。 其产品页面为 https://www.ti.com/product/TMS320C6678 、您可以在"技术文档"选项卡下获取有关其 SPI 用户指南的更多详细信息。

    如果您想坚持使用 Cortex 内核、TI Hercules 是 Cortex-R 并支持 SPI。 您可以在 http://www.ti.com/microcontrollers/hercules-safety-mcus/overview.html 上参阅其产品页面

    您可能需要了解另一个 Sitara 系列 SoC AM335x、AM437x。 其产品页面包括:

    https://www.ti.com/product/AM3352

    https://www.ti.com/product/AM4378

    TI RTOS 处理器 SDK 中提供了适用于 C66x 和 Sitara 器件的 SPI 示例。 您可以从产品页面下载相应的 SDK、并按照第1.4.5.1.4节 PDK 示例和测试项目创建中的说明进行操作。 对于 Hercules 器件、请按照其产品页面中的说明进行操作。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我很快就拿到了 Hercules LaunchPad RM57Lx、一切就在我的办公桌上。

    我有 CCS 9.3、在搜索时、我找到了一些工作中且易于理解的示例

    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eitan、

    希望此器件满足您的要求。 如对 Hercules 有任何疑问、请将问题提交给 Hercules 论坛。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312

    雷克斯