This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPA3255EVM:EVM 的低频响应缺乏深度

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873063/webench-tools-tpa3255evm-low-frequency-response-of-evm-lacks-depth

器件型号:TPA3255EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我收到的 EVM 缺少低频深度。 声音清晰、并且两个音量和高音量都很干净。 但低频响应效果不佳。

我测试的设置是使用移动/笔记本电脑/Raspberry DAC 作为音频源

该电路板由25V 稳压线性电源供电。

请告诉我可以进行的任何设计更改、以便更深入地了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否在此处发布原理图? 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    我刚刚插入了电源并为其提供了输入源。 它采用2.0 BTL 模式配置。 连接如下所示

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大4700mfd/80V 电容器的值是否有帮助? 我很好奇。  您能不能给它放些光?

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    图片未显示。 您也可以将其发送至我的电子邮件 sam.zhang@ti.com

    我不认为问题是4700mF 电容。 无论如何、您可以测量输入电压、以查看播放低频音乐时是否存在明显的纹波。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我是否应该尝试使用 Mean Well SMPS (LRS-350-48 Mean Well SMPS)-48V 7.3A - 350.4W 运行它? 这是一个检查的好选择吗?

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是的、这是一个很好的测试选择。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    建议使用什么电源?

    是 SMPS 还是内衬电源?

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    SMPS 可以正常工作、但请注意、我们在  数据表中提供了 TPA3255的 PSRR 规格 、该规格大于65dB PSRR (BTL、1kHz、无输入信号)、但您需要测试您的设置以确定对输出的影响是否符合您的规格。 通常、数据表 PSRR 是 kSVR @ 音频功率放大器性能测量指南的典型值。 您可以使用此规格来确定您的 SMPS 的纹波是否可用于我们的器件。  

    此致、

    Luis