This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/处理器 SDK-DRA8X-TDA4X:VISION_APPS

Guru**** 2525970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874790/webench-tools-processor-sdk-dra8x-tda4x-vision_apps

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有一个与物体检测样本相关的问题。

在用户指南文档中、提到了自动代客泊车演示(需要显示)。

我只想运行一个简单的物体检测样本。

一般的想法是通过 PC 的以太网连接加载不同的帧、并在每个帧上运行对象检测算法。

1.您是否有 SSD 对象检测算法示例?

2.如何通过以太网发送帧(CAN 不需要)?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否检查以下应用:

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望运行行人检测。  

    您是否有检测行人的样本?  

    我们的模型所做的事情。  

    我无法在 vision_app (app_vd.cfg)下找到上述示例。  

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们的示例物体检测应用还支持行人检测。 但是、我们尚未对行人进行广泛的培训、因此演示中禁用了行人边界框的绘制。

    2.关于以太网流视频文件... 由于我们运行的是 Linux、因此您只需使用 NFS 文件系统、即可从网络读取视频文件。

    我们的演示以基于文件的模式运行、因此您只需将安装点更改为网络驱动器并直接通过以太网打开文件即可。

    请参阅 Processor SDK Linux Automotive 文档"Chapter 5.1.5。 将文件移动到目标系统"。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 NFS 设置、请参阅1.1.3。 有关详细信息、请参阅 Processor SDK Linux Automotive 文档中的设置主机环境。