This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40090:将 TPS40090配置为两相降压转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/876450/webench-tools-tps40090-configuring-tps40090-into-two-phase-buck-converter

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件: LM324

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将 TPS40090稳态参考设计配置为四相两相设计。 除此之外、我已经使用修改了设计

外部补偿电路以及外部栅极和 MOSFET 电路。 此设计已设置为30V 电压输出和80A 电流输出。

2.我已将 PWM2和 PWM4连接到 BP5引脚以将其转换为设计指南建议的两相设计、从而禁用了 PWM2和 PWM4。 CS2和 CS4引脚也连接到 CSCN。 进行更改。 当 PWM1和 PWM3达到最大12V 时、我无法获得所需的输出、如下所示。

但当我将 BP5引脚连接到5V 电压源时。 我能够获得编程的30V80A 输出、如下所示。 我是否知道有必要将 BP5引脚连接到5V 电源? 提前感谢您的支持。 随附的是工作设置和不工作设置的仿真文件。

e2e.ti.com/.../TPS40090_5F00_extfeedbck_5F00_30V80A_5F00_extgdrivefet_5F00_working_5F00_two-phase_5F00_working.TSC

e2e.ti.com/.../TPS40090_5F00_extfeedbck_5F00_30V80A_5F00_extgdrivefet_5F00_working_5F00_two-phase-_5F00_not-working.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:  

    在 TI.com 上的 TINA 参考设计中、仿真工作正常、没有由外部电压供电的 BP5。  

    在您的 TINA 设计中、BP5正在为外部电路供电、我不确定它是否会导致问题。  

    是否可以断开 BP5与 LM324的连接、为 LM324使用单独的电源并重试?

    谢谢