This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:DRV110状态引脚上的最大电压

Guru**** 2933700 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, TIDA-00289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873761/tida-00289-max-voltage-on-status-pin-of-drv110

器件型号:TIDA-00289
Thread 中讨论的其他器件:DRV110

DRV110 EN 和 STATUS 引脚的最大电压是多少?  规格表似乎是7V、但在 TIDA-00289中、STATUS 引脚连接到 VIN=15V、这在我的设计中更加方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    请在 STATUS 引脚和 GND 之间使用一个下拉电阻器、以将 STATUS 引脚上的电压限制在7V 以内。 假设 VZENER = 15V、且上拉电阻为51.1k (R37)、请使用35k 或更低的下拉电阻器来限制 STATUS 引脚。  

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态引脚是否可能始终灌入一些电流、例如:

    293.54uA * 51.1k = 15V

    这将解释为什么在 TIDA-00289设计中 STATUS 引脚不会烧断。BTW 状态的 TINA SPICE 模型似乎已损坏、但它始终灌入
    293.54uA ...e2e.ti.com/.../drv110_5F00_limit_5F00_ref.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    STATUS 引脚是一个开漏。 因此、当 STATUS 引脚上的内部开关处于打开状态时、即使从15V 电源灌入提到的电流、该开关也能够灌入。 但是、当 STATUS 引脚上的内部开关打开时、状态将看到外部15V、这大于指定的7V。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manu-我将关闭此 TT 并在我的设计中将状态引脚限制为7V。 我不明白 TIDA-00289如何通过允许状态浮动至15V 而消失...