This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11155:CAP C13

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/876290/pmp11155-cap-c13

器件型号:PMP11155

您好!

对于 PGND 和 GND 之间的电容器 C13、可以使用 SMD 替代其"GA355DR7GC222KY02L"、该电容器可承受高达250V 的交流和直流电压。 请问您是否会推荐这款器件? 为什么不呢?

L2和 T1似乎很难获得。 请问您是否有其他替代产品?

谢谢你。

此致、

AMR