This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33606:无法创建设计

Guru**** 2930820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874703/webench-tools-lmzm33606-design-cannot-be-created

器件型号:LMZM33606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们的客户在 WEBENCH 中使用 LMZM33606进行仿真、条件如下:

Vout = 12V
Vin = 24V 典型值
VIN 最低= 13.5V (由电池供电时)
输出电流= 4A 或更高

但是、由于相位裕度超过35°-120°而导致的稳定性问题、WEBENCH 无法创建设计。 您能帮助我们确定导致这种情况的原因吗?

除了最低 Vin 为1.1*Vout 外,在这些运行条件下还需要考虑其他因素吗?

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我们将查看该查询。 我们将很快就此再次与您联系。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    对拖延表示歉意。 这需要比预期的时间更长。我们将随时向您提供有关此内容的最新信息。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我们现在已解决了这个问题。 在下一个量产版本中、这些更改将移至 TI 网站。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    这一点值得注意。 我们会将其提供给客户。 我们尝试在其他工作条件下进行仿真、他们设法就13.8V 输入达成一致、从而为他们提供了理想的设计。

    非常感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar