This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:模块热插拔和反极性保护

Guru**** 2671465 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875544/pmp8740-module-hot-swap-and-reverse-polarity-protection

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: TPS2400

尊敬的 TI 专家:

这是 Pradeep。 我目前正在使用电池充电器。 我使用 pmp8740作为参考设计。 在此设计中、我不清楚热插拔和反向保护 电路的工作原理。 如果我是正确的、则该电路用于
限制从充电器流向电池的浪涌电流
反极性保护。
热插拔控制信号在经过一段时间后发送、时间是多少?
我有一个使用 TPS2400过压保护 IC 作为热插拔的设计、让我知道这是否有帮助。这里、IC 的输入电压可能来自微控制器(不包括驱动 MOSFET 的电流)、也可能来自充电器的输出电压。 考虑将充电器的输出设置为48V,并将 Tps2400的输入电压设置为一旦达到40 (40,只是随机电压),MOSFET 就会导通。 我附上了原理图供您参考。 让我知道我的设计是否可以工作? 请向我解释一下热插拔的过程。MOSFET 和晶体管的名称仅用于实现。 不是真正的。

e2e.ti.com/.../hot_5F00_swap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    一旦电池被连接、PMP8740上的热插拔和反向保护电路将限制从电池流向直流/直流级输出电容器的电流。 然后、在(通过微控制器)测量直流/直流转换器输出上的电压不是负的并且电容器已全部充电后、您可以启用所有热插拔 MOSFET (通常在50ms...200ms 之后)、然后启用直流/直流转换器。

    顺便说一下、您可以在全球 电源设计研讨会上提供的白皮书中找到更多详细信息:

    还提供视频和演示文稿;只需转到链接:

    请在"主题"中选择:"全桥功率级";之后、选择" 2kW 并联电源模块的设计审查"视频和演示文稿。

    关于您的原理图、我不确定它是否适用于反极性、因为例如、如果您对输出施加-48V 电压、Q6的体二极管将导通、Q5的源极将具有-48V 电压;  由于 U5的栅极输出不能变为负、因此 Q5的栅极-源极电压也将为48V、从而破坏 Q5。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您参考本视频。 现在我已经了解了。如果问题再出现、我会告诉您。