This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Flash WebBench

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875738/webench-tools-flash-webbench

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用基于闪存的 WebBench 来保存我的旧设计、但在打开设计时从未经历过"刷新"对话。 我尝试了多种具有相同结果的设计。

然后、我转到 HTML5版本、并尝试打开一个显示在"我的设计"下的旧设计、但无法加载。 我有几个问题。

1:如果我使用的是 HTML5版本、我是否应该期望列出的"我的设计"与 HTML5版本兼容?

如果这是真的、我不会担心保存我的旧设计、因为似乎列出了我关心的设计。

2:是否有其他方法可以保存或导出我的旧设计而不打开它们进行打印?

谢谢、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我们无法重复上述基于闪存的 WEBENCH 问题。 请重试-如果您继续看到此问题-请分享更多信息-操作系统、浏览器版本、闪存版本和卡滞页面的屏幕截图。

    您是对的-在基于闪存的版本出现后(即使设计最初是在闪存版本中创建的)、显示在 HTML5版本"我的设计"下的所有设计将继续为您提供。 TI   e2e 支持论坛上的此帖子- e2e.ti.com/.../857843具有更多详细信息。

    除了在工具中打开设计和打印报告或导出到 CAD 工具之外、我们没有任何其他方法来保存/导出您的设计。

    此致、

    斯里卡纳特