This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01503:如何修改原理图以获得15V 0.6A 和5V 0.6A 输出?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01503, UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/875464/tida-01503-how-to-modify-the-schematics-to-get-15v-0-6a-and-5v-0-6a-output

器件型号:TIDA-01503
主题中讨论的其他器件: UCC28704

你(们)好  

我们将复制适用于直流96V ~ 150V IN 的 TIDA-01503设计、以生成两个15V 0.6A 和5V 0.6A 输出电压轨。  

请问如何为此修改 TIDA-01503设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01503使用 UCC28704初级侧调节控制器。   需要更改的是变压器 NP/NS 匝数比、变压器初级磁化和输出电容。

    它们是适用于 UCC28704的 Excel 设计工具、可用于帮助修改设计、相关信息请访问以下链接。

    该工具适用于交流/直流输出单路输出。  但是、您应该能够将其用于您的设计。

    1. 由于输入的最小值和最大值为直流值、因此将值除以2^0.5并将其输入工具中。
    2. 为了计算变压器一次侧磁化电感(LPM)、开始在12W 时进入5V 输出
      1. 另请注意 此设计的初级峰值电流和 RMS 电流。
      2. 您将需要此功能来获得为此应用设计的变压器。
      3. 另请注意 RCS 和 RLC、因为它们也会在您的设计中发生变化。
    3. 获得 LPM 后、将5V 输出电流更改为0.6A
      1. 这将为您提供5V 输出的 NP/NS 匝数比
      2. 这将在该输出的次级绕组上提供 RMS 电流
      3. 这还将为您提供5V 输出的输出电容。
      4. TIDA-013503的其余部分应适用于此应用。
    4. 将工具的输出设置为15V 0.6A。
      1. 这将为您提供15V 输出的 NP/NS、还将为此输出提供次级绕组的次级 RMS 电流。
      2. 这还将为您提供15V 输出的输出电容。


    5. TIDA-01503的其余功率级应适用于您的应用。

    此致、