This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我尝试使用 UCC28742DBVR 设计电源
所需规格:85V-265V 至80.0V @ 0.6A
WEBENCH 电源设计 人员为我提供了原理图、但 我无法对设计进行仿真。 我还尝试了 TINA -TI 来运行仿真、但器件模型不存在!
然后我发现控制器有一个 SIMetrix SIMPLIS 模型、所以我在那个平台上尝试了电路、但是没有工作。
我卡在这里。
Aban、您好!
目前、我们不支持反激式器件的 Webench 仿真。
关于 Simplis 模型、我们将要求相关的专业知识对此进行评论。
谢谢、此致、
阿图尔
Aban、您好!
我是 Simplis 的偶尔用户、不是专家、但我看到一段时间内没有人发表过评论。
我下载了 UCC28742 simplis zip 文件、提取了文件夹和文件、并在未修改的情况下运行电路的瞬态仿真。 它生成了50ms 的输出电压和输出电流仿真、运行大约需要5分钟。 因此、这证明了封装的 Simplis 模型能够正常工作。
除反激式转换器模型外、还有两个外部子电路模型(用于 TL431和开关 MOSFET)。 确保这些子模型 与主转换器模型位于同一目录中。
也就是说、如果 您修改"库存"模型以与 Webench 原理图相匹配、则可能需要目录中不存在的其他外部子电路模型或组件模型。 如果您有它们、我建议您将它们放入模型目录中。 如果您没有它们、我建议您使用已有的子电路、并根据需要修改它们、以反映您希望建模的组件的参数。
在进行任何更改之前、请始终处理 文件的副本、不要自行修改主文件。 如果出现问题、您始终可以制作新的主器件副本并重新开始。 此外、我建议一次进行一些更改、而不是一次进行所有更改。 使用几毫秒的仿真测试每个更改、以验证其是否正常工作、或限制从最后一个工作模型所需的调试量。
最终、您将完成将 库存设计更改为 Webench 设计所需的所有修改、您可以根据需要运行完整的仿真。
此致、
Ulrich
非常感谢您提供的信息。
我尝试运行提取的文件("UCC28742_10W_TRANS.sxsch") 、并在命令 shell 中收到错误消息
("***错误***(UCC28742_10W_TRANS.net;54):解密失败:无法解密数据。")
我在 SIMetrix/SIMPLIS Elements FREE 版本上运行它。 这是原因吗?
Aban、您好!
是的、我认为无元素版本不能支持该模型。 似乎大多数软件错误消息几乎没有用处来描述真正的问题。
浏览他们的网站(https://www.simplistechnologies.com/product/elements ),可以看到其中一个免费版本限制是 它不支持加密模型。 UCC28742控制器模型已经过加密、但即使如此、整个 模型中可使用的元件、拓扑和逻辑门数量有限、也会受到额外的免费软件限制。 本质上、UCC28742控制器和系统模型 比免费软件支持、加密或不加密的软件要复杂得多。
很抱歉、如果没有完整的许可证、您将无法对其进行建模。 但是、仿真的效果仅与所用组件的模型一样好。 当然、控制器模型是准确的、但 使用的所有其他组件可能不是。 我发现、如果 您遵循数据表设计过程并使用 Excel 计算器工具、您应该能够为您的应用获得正确的组件值。 构建一个原型、它应该能够很好地工作、以便能够根据需要微调其性能。 遵循良好的 PCB 设计实践、以避免环路区域和其他与噪声相关的问题。 无论如何、仿真不会显示这些内容。 没有什么像真实的板来展示实际发生的事情。
此致、
Ulrich
您好 Ulrich、
感谢您分享知识。 我将尝试使用 TI 提供的设计文件和文档来开发原型。
此致、
Aban