This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-060025:TDC7201-ZAX-EVM 的默认软件的修改版本

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201-ZAX-EVM, TIDA-060025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874661/webench-tools-tida-060025-modified-version-of-the-default-software-for-the-tdc7201-zax-evm

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件:TDC7201-ZAX-EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否修改了"TIDA-060025数据表"中 TDC7201-ZAX-EVM"的默认软件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh、

      我将尝试找到这款定制软件、并在本周结束前返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh、

      我找到了修改后的软件的副本;但是、它仅与 Windows 7兼容。 如果这对您有用、我可以向您提供一份副本。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.A:

    感谢您的帮助、我真的想要该软件、您能为我提供吗?

    提前感谢您、

    此致、  

    Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh、

      我在 E2E 上向您发送了一份请求。 接受后、我将能够离线与您分享。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:  

    我刚才接受了、非常感谢。

    此致、

    Minh