This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:UCC256302

Guru**** 2914530 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379, NE5532, LM833, UCC256302, LM5161, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872238/pmp40379-ucc256302

器件型号:PMP40379
主题中讨论的其他器件: NE5532LM833UCC256302LM5161LM5160A

您好!

我正在设计 PMP40379参考设计。

您能不能推荐750343844变压器、220uH、TH 的替代产品?

 我们正在寻找一款现成的经济高效型变压器!

此外、您能否提供 EAGLE 格式的 PMP40379原理图。 以缩短上市时间。

此致、

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    感谢您发帖。 遗憾的是、由于功率级别和拓扑结构、实际上没有可用于变压器的"现成"组件。

    您可以在 Wurth 与 Swaroop 联系、以帮助采购器件。

     

    此外、对于原理图、我们无法导出到 Eagle 格式、但您可以尝试导入设计。

    很抱歉、我没有其他可做的事。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我可以使用什么工具导入设计? 不确定用于原理图的工具。

    谢谢、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    这些设计使用 Altium 完成。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请为该电路板推荐建议使用器件型号为782653B04250G 的散热器、Mouser 不提供该散热器。

    此器件型号是否有替代器件!

    没有大型散热器时、是否有另一种散热方法?

    我有一个电路板尺寸限制!

    此致、

    Neil Henry

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    满载(500W)时的功率耗散约为30W、因此您可以以任何必要的方式散热。

    如果有外壳、液体冷却或沿着这些线路的东西、这将有所帮助。

    无论采用哪种方法、都需要大约30W 的热量才能到达某个位置。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该信息对您有所帮助、因为该电源将进入功率放大器机箱!

    请提供有关 DC 2 DC 转换的建议。 在本参考设计中、我们具有+-42V

    我们需要利用该电源为前端+-15V 的辅助电源供电。

    借助此参考设计、您可以为+-15V 转换推荐什么 TI IC?

    客户端希望使用 NE5532和/或 LM833添加前端有源滤波器前置放大器板。

    其中、我们需要将直流/直流电压转换为+-15伏特。 我们需要一种最佳但具有成本效益的解决方案。 使用此 PMP40379:UCC256302参考设计、预算已经过了。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Neil Henry

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    它实际上取决于+/- 15V 电压轨所需的功率。

    我们有大量额定电压为60V 的器件、可很好地满足这一要求。

    如果您需要更多裕量、请查看 LM5160A 或 LM5161。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我们喜欢 TI MC34063。 什么是 VAC 和 VDC 电源电压?

    数据表显示最大40V。 这是40VAC 吗?

    最大 VDC 是多少?

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    直流电中列出了最大电压。  这意味着 VCC (和大多数其他引脚) 与 GND 之间的电压为40V。

    因此、您无法将其与42V 输入配合使用。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    谢谢你。

    我们将使用 LM5161

    此致、

    Neil