This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ULN2003A:ULN2003A 和 L293d 仿真或 Spice 模型

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: L293D, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874544/webench-tools-uln2003a-uln2003a-and-l293d-simulation-or-spice-model

器件型号:ULN2003A
Thread 中讨论的其他器件:L293D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请提供 ULN2003A 和 L293D 的仿真文件或 SPICE 模型。

我找不到任何地方。

请做必要的事。

此致、

Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeeshan、

    我们不提供 ULN2003的 SPICE /仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢你的答复。

    在 TINA 中、我们是否有任何方法可以仿真包含 ULN2003的电路?

    此致、

    Zeeshan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeeshan、

    遗憾的是、在 TINA 上没有模拟 ULN2003的方法。