This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010038:您有参数计算文件吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20199, PMP40025, PMP40467

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874831/tida-010038-do-you-have-a-parameter-calculation-file

器件型号:TIDA-010038
主题中讨论的其他器件: PMP20199PMP40025PMP12027PMP40467PMP9727

尊敬的 TI 团队:

客户已查看 TIDA-010038。 他们尝试设计充电系统。

电池电压:48V

充电电压:55V

充电电流:最小0.2A,典型值:0.4A,最大值:0.5A

1.您是否有用于计算适合输出电压和电流的参数的工作表?  如果您没有参数计算表、您能告诉我要更改哪一点吗?

2.您能告诉我哪一个块与 CC 反馈环路相对应吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    此设计为24V。 将其转换为48V 时需要进行重大更改、例如变压器更改、检查输出侧所有器件的电压。 注意:24V 总线上的大部分部件都不支持55V。 此 TIDA 的电流范围可满足您的需求。  

    以下是输出电压至少为48V、电流为0.5A 的设计。 其中许多可能提供具有电流限制的55V 电压。

    PMP5435 .2 - 适用于 PoE 应用的4类反激式50V@0.5A
    PMP6011 .1 - 通用输入45W AC-DC LED 驱动器参考设计
    PMP20199 .1 - 85-265VAC 输入、54V/30W 以太网供电 PSE 参考设计
    PMP40025 0.1 - 85至265Vac 输入、48V1A 输出、待机功耗小于75mW 的 STB 电源参考设计
    PMP12027 .1 - 具有85至265VAC 输入(48V @ 0.625A)的谷底开关反激式转换器参考设计
    PMP5250 .1 - 适用于 PoE 电源(PSE)的反激式转换器(57V@0.7A)
    PMP4501 .1 - LED 驱动器48V@0.7A
    PMP40467 .2 - 交流输入、12V/5A 和50V/1A 双输出反激式参考设计
    PMP9727 .1 - 120V 交流输入、48V/12V 32W 反激式转换器参考设计

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?iout=0.5&vout=55&isolated=Isolated

    如果需要更多支持、请选择一个并开始新的 e2e 帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的设计。

    您可以使用 UCC25640x 的计算 Excel、您可以在产品页面 http://www.ti.com/product/UCC256404/toolssoftware 的底部找到该 Excel

    2. CC 反馈环路包括反馈环路放大器和输出电流感应电路,您可以在原理图中找到它们。

    此致