This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01525:TIDA-01525

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872072/tida-01525-tida-01525

器件型号:TIDA-01525
主题中讨论的其他器件:TLV9061


您好!

我能否将该电路的电压设置为400V。 当然、我将使用反激式转换器来实现400伏直流电压。 我需要:0-200mA 可调电流源、电压为400V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alay、

    这种改变是不容易的。 具体而言、这是一个"高侧电流源"、这意味着 PVDD 需要为400V、调节电流的运算放大器需要在该高电压下偏置。  

    更好的解决方案是实现低侧电流源、该电流源基本上只是电路的第一段(绿色和红色区域)。

    有一个很好的指导手册设计展示了这一点: http://www.ti.com/lit/an/slaa868/slaa868.pdf

    它们使用的是单通道版本、但可以通过相同的设计轻松创建8通道版本。

    在这种情况下、TLV9061 (或任何具有低失调电压的单极放大器)将由一些低压电源(~5V)供电、而高侧电压(连接到 Rload)将为400V。   

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、
    首先、非常感谢您的快速回复。

    您建议的解决方案看起来很好。

    当然、我想问一下、我可以从 Vcc 线路为该电路提供400V 电压吗? 如果这是一个如此简单的解决方案、那就太棒了!

    谢谢、  

    Alpay、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器的电源不能是400V、但负载的高侧电源可以是。  您还需要调整电阻值、以确保您的电流范围良好。  您还需要找到一个额定电压为该电压的 FET (Q1)。  否则、原理图将相同。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  
    我有最后一个问题;我使用的负载变量将是4K 到10K。 在这种情况下、我希望电源电压发生变化、电流保持恒定。 这是真的吗?  

    非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的负载发生变化且400V 电源为静态电压、则电路将保持恒定电流(例如200mA)。  电路中的总功率将保持恒定(Power_Total = V×I = 400V×200mA = 80W)。  当 Rload 值发生变化时、您将在不同段中看到该功率发生变化。  例如、如果您的负载为1Ω Ω、则 Pload = 200mW。  另一个79.8W 将在 Q1和 Rset 中耗散。  因此、您将需要 Q1才能处理此功率。   

    理想情况下、您可以将 PVDD 电源(400V)调节为在负载上获得所需功率所需的最小值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Paul、  
    非常感谢您的回复。 我很快会尝试这种方法。