主题中讨论的其他器件:TLV9061
您好!
我能否将该电路的电压设置为400V。 当然、我将使用反激式转换器来实现400伏直流电压。 我需要:0-200mA 可调电流源、电压为400V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否将该电路的电压设置为400V。 当然、我将使用反激式转换器来实现400伏直流电压。 我需要:0-200mA 可调电流源、电压为400V。
您好、Alay、
这种改变是不容易的。 具体而言、这是一个"高侧电流源"、这意味着 PVDD 需要为400V、调节电流的运算放大器需要在该高电压下偏置。
更好的解决方案是实现低侧电流源、该电流源基本上只是电路的第一段(绿色和红色区域)。
有一个很好的指导手册设计展示了这一点: http://www.ti.com/lit/an/slaa868/slaa868.pdf
它们使用的是单通道版本、但可以通过相同的设计轻松创建8通道版本。
在这种情况下、TLV9061 (或任何具有低失调电压的单极放大器)将由一些低压电源(~5V)供电、而高侧电压(连接到 Rload)将为400V。
希望这对您有所帮助!
谢谢、
Paul
如果您的负载发生变化且400V 电源为静态电压、则电路将保持恒定电流(例如200mA)。 电路中的总功率将保持恒定(Power_Total = V×I = 400V×200mA = 80W)。 当 Rload 值发生变化时、您将在不同段中看到该功率发生变化。 例如、如果您的负载为1Ω Ω、则 Pload = 200mW。 另一个79.8W 将在 Q1和 Rset 中耗散。 因此、您将需要 Q1才能处理此功率。
理想情况下、您可以将 PVDD 电源(400V)调节为在负载上获得所需功率所需的最小值。