This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12002EXT:LMZ12002EXT 与 LMZ12002

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12002, LMZ12002EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871057/webench-tools-lmz12002ext-lmz12002ext-vs-lmz12002

器件型号:LMZ12002EXT
Thread 中讨论的其他器件:LMZ12002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEBENCH 设计 器在 LMZ12002上运行并支持4.5V-5.0V 输入、3.3V 输出和1.7A 输出、但不支持 LMZ12002EXT;但是、在较高的最小输入电压下、例如5.4V、WEBENCH 设计器在 LMZ12002EXT 上运行良好。

1) 1)这是否意味着我不应在如此低的输入电压范围内使用 LMZ12002EXT???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    感谢您联系我们。 对于上述条件、器件 LMZ12002EXT 超出最大占空比。

    我们将从专家处验证此器件的最大占空比限制。我们将继续更新您的最大占空比限制。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我们已修复了此问题。此修复程序将在2月7日之前暂时在 TI.com 上提供

    将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Umayal