This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340-Q1:TPS55340-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871325/webench-tools-tps55340-q1-tps55340-q1

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、在使用 WEBENCH 的仿真中、可以看到输出为0.5A (6-10V 输入和12V 输出)时、仍然需要电感器

饱和电流为7A! 这是怎么可能的? ABT 2-3A 就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zacharias、

    如下图所示、在 Webench 中、对于上述所述的条件、选择的电感器的饱和电流为1.6A。

    根据 所选电感器的数据表、饱和电流为1.6A、如图所示。

    请按照下图中所述的步骤分享您的设计吗?

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的项目中将使用 TPS55340。

    再次感谢。