Other Parts Discussed in Thread: TPS565201EVM-858, TPS565201
主题中讨论的其他器件: TPS565201
工具/软件:WEBENCH设计工具
我将使用 TPS565201EVM-858设置器件、用于在12V 输入下提供2.5V 输出。 电路板上的2.2uF 电感器是 Wurth 744311220、也是使用 Webench 进行选择的电感器。 我的电缆损耗很小、但如图所示、电源电压比 Webench 仿真低2%至3%。
评估板是否存在问题或 Webench 仿真结果是否不正确?