This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20809:反激式 RTI-1228变压器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874495/pmp20809-flyback-rlti-1228-transformer

器件型号:PMP20809

您好!  

我在看 PMP20809设计、设计指南中没有对使用的变压器进行说明。 我尝试处理一些具有相同概念的项目。 您是否可以通过任何方式向我发送 T1 (RLTI-1228)的数据表?  

谢谢你。

此致、  

田北俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nhat、

    为方便起见、随附了磁性元件供应商 RENCO 的 XFMR 数据表、

    此致、Bernde2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1228.pdf