This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS80PCI402:是否有好的用户指南?

Guru**** 2927430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/874249/webench-tools-ds80pci402-is-there-any-nice-user-guide

器件型号:DS80PCI402

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、WEBENCH 支持团队、

我正在寻找一份很好的用户指南、了解如何有效地使用 DS80PCI402的 WEBENCH 接口仿真器。
我想知道我们在该工具上能做些什么。 (例如、我们如何定义通道插入损耗、它对于每个参数框意味着什么等。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sawamoto、

    WEBENCH (R)接口是基于 Adobe Flash 技术开发的

    主流 浏览器将不再支持。

    该工具将于2020年1月31日在10天内失效、我们已经开始使用

    此工具的文档和视频不再可用。

    此工具基于 IBIS-AMI 标准、您可以定义

    通过以 dB 为单位指定损耗或上传您的 s 参数来实现插入损耗。

    我建议您使用业界 IBIS-AMI 仿真器来执行仿真。

    此致、

    Alfred