This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21160:PMP21160

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873672/pmp21160-pmp21160

器件型号:PMP21160
主题中讨论的其他器件:UCC24624UCC24612

您好!

我想知道为什么在该板中使用2个 UCC 24612而不是1个 UCC24624 (在本例中、它似乎更适合解决方案...)

你的坦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    主要原因是设计是在 UCC24624器件发布之前完成的。

    此外、使用2个 UCC24612有助于部件放置、因为您可以将驱动器放置在同步整流器旁边。

    谢谢、

    Robert