请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP21582 主题中讨论的其他器件: UCC256302
您好,
我想将此 参考设计 PMP21582用于我的电机控制器。 但是、此设计的输出为30V 直流、但对于我的电机控制器而言、这还不够。 我能否将其更改为36VDC? 如果是,请告诉我如何执行此操作? 其电流为8.33A,这对我的电机控制器来说是完全可以的。但最小电流应为3A。 我使用的电机是 BDC 电机。
谢谢你
此致、
Nimantha