This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:读取传感器值的源代码?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873085/tida-01471-source-code-to-read-sensor-value

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

亲爱的艾哈迈德:

我使用 TIDA-01471电路读取模型为(805)的加速计。 但我通过 SPI 接口读取传感器评估板时遇到了问题。 我正在尝试使用 Raspberry PI 读取这些值。  
在电路文档中、没有有关使用 SPI 命令读取和控制 ADS127L01的信息。 那么、我的问题是、我是否需要向 ADC 调制器发送命令以开始读取传感器值? 如果是,它们是什么? 以及如何实现它?

您能否提供与简单 C 源代码相同的代码来读取 ADC 值?

感谢您的支持
Mohamad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamad

    感谢您关注我们的参考设计。 有关 ADS127L01的特定 SPI 命令、请参阅  其数据表()幻灯片46上的第8.5章。 表19还提供了启动转换和读出数据所需的命令列表。

    为了测试参考设计 TIDA-01471、我们一直使用实验室测试系统、该系统实际上是在汇编器中编程的。 遗憾的是、我们没有可用的 C 代码可供我们共享。

    我还将向 ADC 产品团队转发您的请求、以便在特定的 ADC SPI 命令上为您提供支持。

    此致

    Alex