This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC25600:解密 Spice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873191/webench-tools-ucc25600-decrypted-spice-model

器件型号:UCC25600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

UCC25600有一个 PSICE 模型、但当我查看代码时、它似乎是加密的。 尽管如此、我还是尝试运行它、但它不起作用。

您是否有适用于 UCC25600的解密 Spice 模型、是否可以将其发送给我?

我迫切需要在我的大学开展一个项目。

非常感谢!

阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arne、

    感谢您关注 UCC25600 LLC 控制器。

    TI 对其模型进行加密以保护知识产权、遗憾的是、我们无法为您提供未加密版本。
    请检查以确保您的仿真器专门是 PSpice 仿真器、而不是其他 Spice 派生品。

    此致、
    Ulrich