This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00901:标称电容与有效电容间的关系

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/871560/tida-00901-nominal-capacitance-vs-effective-capacitance

器件型号:TIDA-00901

您好!

     我有一个问题、例如、在图14和图20中、仿真中使用了哪个电容、标称电容或有效电容。 对于设计中使用的陶瓷电容器、例如 C28或 C15、有效电容将大约为直流偏置电压的一半。 不同的电容可能会导致不同的仿真结果。

     谢谢、

     John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    仿真中使用了标称电容值。

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

      谢谢。 您能否解释为什么未使用有效电容? 是否很难估算有效电容、或者结果会有很大不同?

      谢谢、此致、

      John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    设计指南中的仿真使用标称值来显示典型结果;如果需要更精确的仿真、则应使用更完整的组件模型。  例如、电容值的变化将受到直流偏置(工作点)的影响、正如您所建议的那样。  但是、电容会受到初始容差值、老化效应、温度效应等的影响    为了考虑所有这些影响、设计人员可能会考虑运行最坏情况分析或多个 Monte Carlo 仿真。   

    重点介绍直流偏置的有效电容变化、这里有一个很好的讨论: https://www.murata.com/en-us/support/faqs/products/capacitor/mlcc/char/0005

    例如、对于 C28的特定示例、该组件的器件型号为 GRM188R71C222KA01D。  查看数据表的第270页、并考虑到该16V 额定组件的偏置点小于3V、因此直流偏置导致的电容变化  可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

         非常感谢您的详细解释。 这很有帮助。

         此致、

         John