This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010016:RTOS/TIDA-010016:编译 IO-Link 堆栈测试时出错

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010016
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/872898/ccs-tida-010016-rtos-tida-010016-error-compiling-io-link-stack-test

器件型号:TIDA-010016

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试编译 iolink 主站堆栈测试并得到以下错误:

src="ioLink_printTask.c
src="ioLink_printTask.c:55:8:错误:未知类型名称'IOLink_AppDataFlags" 

我安装了用于评估的 IQ2开发主站协议栈、并更正了 IOLINK_STACK_INSTALL_PATH_but I

似乎有与此帖子中相同的问题:

http://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/793129?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-010016

是否缺少 TI 的任何文件来编译此项目?

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    堆栈中包含一些文件、这些文件经过修改后可与我们的实现配合使用。 这尤其是从堆栈到示例应用的物理层相关部件和应用程序接口。

    请联系您的 TI 代表以获取包含所有这些更改的补丁文件。 或者您可以给我写一封个人邮件。

    您是否拥有 TIDA-010016硬件?

    此致、

    Steffen